This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2137:OPA饱和度问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619890/opa2137-opa-saturation-problem

部件号:OPA2137
我正在使用 OPA2137来接收来自能量收集设备(EHD)的信号。  
我附上了一个PPT和两张幻灯片。  第一张幻灯片显示OPA布线(很抱歉显示了图形...),第二张幻灯片显示了整体测试设置。
问题在于,当连接到电池时,放大器(输出A)立即达到饱和。  这 是 在将EHD连接到+INA之前。  此外,当我从测试设置的外壳上断开放大器PCB的接地时,输出(输出A)变为零,不再饱和。  (我通过+INA向EHD供料,因为EHD具有高阻抗,振荡范围为1kHz。)
在幻灯片2中,您可以看到常规设置。  如您所见,OPA位于测试室内。  也许我需要将OPA放在单独的屏蔽封装中。
非常感谢您的反馈!e2e.ti.com/.../saturation-problem.pptx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    当蓄电池连接且输入未连接时,输出将未知,因为输入具有极高的阻抗且没有直流偏压。 如果EHD为电容式,如图所示,则需要从输入到GND的电阻器来提供直流操作点。 否则,输出将漂移到一个导轨到另一个导轨。

    输入偏置电流较低,因此这种新电阻可以是1M,10M欧姆或更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ron,

    我刚刚将R1=10M电阻器从输入(支脚3)连接到地面,如下图所示。  问题仍然存在。  同样,当我断开连接OPA接地与封装(示波器接地)的导线时,信号返回零。

    (我还将0.1uF电容器从蓄电池连接到接地)

    Figure 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    如果电路在您拔出时接线,则断开与OPA2137板的接地连接会将放大器增益从11更改为1。

    如果有疑问,请进行衡量。 检查针脚1-4,8上的电压以查看整个图片。
    正确答案为[PIN2]=[插针1]/11;[PIN3]=[插针2];插针8 =+9V;插针4 =-9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ron

    好吧... 现在只执行您建议的操作,但现在连接两块电池,就像您建议的那样将电阻器连接到输入端,这解决了问题。 在我之前的答复中,我刚刚连接了+电池,看到了我在上面描述的相同现象(饱和)。 现在除了50Hz噪音过大外,它看起来还可以。 我可能会在输出中添加一个过滤器,并屏蔽测试箱内的导线。

    感谢您的帮助!