This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:输出端接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619419/trf37a73-output-termination

部件号:TRF37A73

我们看到这些放大器出现了一些影响。

输出未端接是否会损坏放大器?

此致;

卡罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karo:

    我认为不终止的输出不会损坏放大器,因为设备应该是无条件稳定的。

    您是否有您正在使用的TRF37A73电路原理图,我可以查看它以进行调试? 此外,您在微尘放大器上重新接通的电源电流是多少? 如果放大器有任何损坏迹象,则电源电流可能过高,这可能是在高于数据表中建议的电源电压的情况下操作设备。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit;

    感谢您的回复。 电源电流为3.3V。 请参阅随附的文件。 此示意图是16x16射频开关的一部分,放大器功率输入不超过-20dBm。

    此致;

    卡罗

    e2e.ti.com/.../3GHz-Output-Amp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karo:

    TRF37A73原理图正常。

    您能否详细说明设备沉降的症状,或将设备视为损坏的原因?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    到目前为止,我们已经看到超过20个故障(共450个),我们仍在对主板进行故障排除,但我们确信有5个放大器是坏的。 与 具有良好AMP的路径相比,它们的电阻低至30dB至40dB,并且AMP输入上只有~18欧姆电阻。 我附上了比较图解。 最初这些放大器很好,我们在没有任何信号的情况下将放大器放在了一夜,第二天我们看到了问题。

    当我们有更多数据时,我会向您发送更新。

    此致;

    卡罗

    e2e.ti.com/.../BAD-AMP-VS-GOOD.pdf;