This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:关于THS4509和ADS6124连接的问题

Guru**** 2524100 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS6124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619674/ths4509-question-about-ths4509-and-ads6124-connection

部件号:THS4509
在“线程: ADS6124”中讨论的其他部件

尊敬的专家:

我的客户正在使用THS4509和ADS6124开发系统。 THS4509的电源为3.3V和0V。 THS4509和ADS6124之间的连接为直流耦合。

因为ADS6124的输入共模电压需要为1.5V。 因此,客户将ADS6124的VCM引脚直接连接到THS4509的VCM引脚,以获得1.5V共模输出。 但是,当他们测量PCB上的VCM电压时,结果为1.0V。 您对此问题有什么意见吗? 谢谢!

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    客户在THS4509和ADS6124之间是否有接地电阻器? 另外,在THS4509输出或ADS6124输入处是否可以看到1.0V的VCM电压测量值? 如果客户示意图可用于调试,这将非常有用。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的回复。 我向您发送了一封电子邮件,其中包含客户示意图。 欢迎提出任何意见。

    此致,
    韦恩