Other Parts Discussed in Thread: OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OPA857TI的销售人员要求我在这里发布支持信息。 您能为您提供帮助吗?
我@在使用SMA连接器的板上识别跨阻抗放大器的输入/输出。 理想情况下,该板 可将~1uA输入电流的差值转换为~10mV输出,然后再转换到示波器。 此设置中使用的脉冲宽度介于~10-100ns之间,上升/下降时间为1ns。
您能否帮助确定在这些测试条件下工作正常或接近工作正常的任何TI产品?