This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:输出故障。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, ADS1174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618857/ths4524-output-failure

部件号:THS4524
在“线程: ADS1174”中讨论的其他部件

您好,

我正在使用Rogowski线圈,一个高速放大 器THS4524和一个ADC ADS1174进行电流测量。  
安装后,设备可以全天候不间断地工作。  

现在很少有设备出现类似问题:运行数月后,我可以看到其中一个信道不再工作(并非始终是同一信道)。

从我们最近在现场测量的结果来看,THS4524的一个输出似乎下降到等待振幅的1/10。 所有电源和共模电压似乎都正常。

关闭设备然后再次打开可解决问题。  

是什么导致了这种行为?  您是否已经收到了与我们的问题相关的那些组件的反馈?

提前感谢您的参与,

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthieu,

    我认为我们从未注意到THS4524的输出突然下降,就像您所描述的那样。

    如何将Rogowski线圈连接到THS4524输入端-它们是否连接到插槽输入端,或者线圈是否硬接/焊接到THS4524输入端? 此外,获取电路示意图以更好地了解问题也很有帮助。

    一种理论可能是,由于电流出现非预期的浪涌,在测量输入电流时,设备通道进入断电模式。 在出现此状态时,最好也记录PD针脚,以确保设备未被禁用。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    非常感谢您的回答。  

    此时,插座将Rogowski 线圈连接到THS4524。 我已经在故障发生时对其进行了调查,但似乎对该问题没有任何影响。  

    以下是示意图的一部分:

    我使用的是38引脚封装,上面的示意图仅显示了4个集成放大器中的一个。 其他4行完全相同。 左侧的2个输入(di_L3_*)直接连接到Rogowski线圈,右侧的2个输出连接到ADC的输入(ADS1174)。

    我没想到在故障期间检查PD针脚的值。 在我们的原理图上,它与+Vcc相连,但通过1k电阻器。 我将在下次发生故障时检查该值。

    此致。

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthieu,

    THS4524示意图看起来良好。

    我建议添加的唯一附加组件是从断电引脚到GND的0.22uF保护盖。 此保护盖可防止断电插针因电源电流浪涌而波动。 另一方面,原理图不应存在与产出摆幅减少有关的任何问题。

    此致,
    Rohit