This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231AIYFFT

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231, LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619475/ina231-ina231aiyfft

部件号:INA231
主题中讨论的其它部件:Tida-0.0313万LM5056A

可以使用INA231AIYFFT感应48V总线上的电流-如果没有,是否有替换件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里
    如果您只想测量电流,则可以在低侧配置中测量电流。 如果您想要测量功率,那么您可以将48V总线轨划分为低于28V的电压,因此理想情况下,您可以将48V减半以实现此目的。 有一个TI设计说明了这一点- TIDA-0.0313万。 该设计显示了用于-48V导轨的电压,但如果您只是将其向上移动到低侧导轨的GND,并移除INA231的齐纳二极管电压源,那么您应该拥有一个工作设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要求提供替代产品,但我忽略了LM5056A。 它是一个具有PMBus兼容SMBusTm和I2C接口的80V PMBus电流/电压/电源/温度监控器。 它也可用于48V应用。