This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:低侧双向电流感应

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619289/ina226-bi-directional-current-sensing-in-low-side

部件号:INA226

主席先生,

我的应用是测量电池的充电和放电电流。

这是否可以使用带有低侧感应的INA226?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dilraj Nadarajan1,

    是的,可以使用低侧感应。 要确定电池是否正在充电或放电,您需要确定电流方向。 要完成此任务,电流并联监视器必须具有双向功能。 INA226是一种双向设备,具有并联电压输入范围 ±81.92mV。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Mayrim Verdejo的支持