This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8802:Vs 1.8 时的输入电压范围-2.2V

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619227/tlv8802-input-voltage-range-at-vs-1-8-2-2v

部件号:TLV8802

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TLV8802并有疑问。

请问您有什么建议?

——问题

(1) VCM共模电压范围仅指定为5V (0至4.1V)。

Vs=VS-2.2V怎么样1.8 ?

我可以使用vs - 0.9V吗?

在这种情况下,0 -0.9V (Vs=1.8V)和0 -1.3V (Vs=2.2V)

正确吗?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shinichi:

    正确。

    VCM限值为比V+电源电压低0.9V,因此:

    在+1.8V电源上,输入范围为0至+0.9V

    在+2.2V电源上,输入范围为0至+1.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一