This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA335:振荡器电路不工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618983/opa335-oscillator-circuit-not-working

部件号:OPA335

OPA335模型在生成我的模拟时似乎不准确。 电路在实验室设置中工作正常。 请提供建议。

在下面的电路中,R2和R3创建一个中点电源。 C1开始放电,因此输出将会较高。 C1开始通过R1从输出开始充电。

当VC1>VIN+输出切换为低电平时,C1开始通过R1放电。  

只要输出更改状态,R4就会提供滞后功能。

e2e.ti.com/.../OSC_5F00_OPAMP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    Tina没有显示振荡,因为您在如此长的时间范围内进行仿真,而没有足够的激励细分。 在分析->设置分析参数窗口中增加TR细分将使振荡可见。 但是,它需要很长时间才能耗尽到10秒。 您也可以在较窄的范围内运行模拟,例如5ms到5.5ms,并且您应该能够在输出处看到188kHz三角形波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Zak,

    我增加了查看时间常数是否正常的时间,只需模拟几个NS即可计算结果频率。
    在如此低的频率下,输出不应是三角形的。 您是否能够建议在各种TR字段上设置哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯

    在我看来,您好像在尝试将振荡器频率设置为大约450千赫。 如果您放大三角形输出并查看其斜率,您应该会看到输出变化约为1.65V/us。 OPA335的指定转换速率仅为1.6V/us。 如果将 C1增加到500pF,输出将变为方波,并开始像预期的那样在轨道附近饱和(请参阅附件)。 根据数据表,我希望现实世界的设备的行为更像仿真。 指定的转换率只是一个典型值,因此您可能拥有 的设备性能优于典型值,并且可以适应更高的振荡频率。 但最终,我不认为OPA335是此应用程序的好选择。