This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:IC位置(如果30 cm 为“分离”)

Guru**** 2778505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619241/amc1200-q1-ic-location-in-case-of-30cm-apart

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1200

你好

 

我有一个关于AMC1200电路的问题。

现在,我正在使用AMC1200设计电流监控电路,如下所示。

 

分流器-->AMC1200-->运算放大器-->MCU(ADC)。

 

然后,此并联寄存器和MCU(ADC)实际上位于30 cm 公寓附近。

问题是如何找到每个IC。

 

以下是每个IC的当前位置。

但我不确定这是否是一个好位置。

分流器-->[MCU]-->AMC1200-->运算放大器20 cm 10 cm (ADC)。

 

能否推荐最好的位置?

 

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    假设分流器与AMC1200和电路的其余部分不在同一PCB上,这是否安全? 如果是这种情况,我会将AMC+OPA+MCU保持紧密连接,并从分流器到AMC1200使用一对绞线(绞线和屏蔽线更好)。 如果所有这些都在一个板上,您可以将一对差分对从分流器路由到AMC1200。 在AMC的输入上包括共模和差模滤波。