This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:输入,输出范围与增益

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA810, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616428/vca810-input-output-range-vs-gain

部件号:VCA810
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我们的客户正在评估VCA810,输入电压=-1V至+1V, 增益= 0dB,但是输出电压已夹紧。

我听到了它们的工作条件和设置,并 通过TINA-TI进行了检查。

结果与客户的结果相同(请参阅随附文件)。

我相信VCA810可以与1Vpp和0dB配合使用,方法是查看数据表图11,

请告诉我为什么输出电压被夹住而不能输出1Vpp。  

 

谢谢,此致,

Hiro

e2e.ti.com/.../7041.VCA810_2D00_sbom869_5F00_20170808.TSC</s>2017.0808万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-san,您好!

    很抱歉回复延迟。

      数据表的图11提供了输入和输出电压范围与增益。 如果我在该曲线中查看增益=0dB,则VCA810输出将被限制为1.4Vpp或-0.7V到+0.7V, 正如您在TINA-TI模拟中注意到的那样。 输入电压=-1V至+1V的条件是使用2Vpp输入,并且将超出设备可以工作的输入/输出电压范围。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    感谢您的回复,这对我们很有帮助。
    我会向客户解释。


    谢谢,此致,

    Hiro