This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541关于电阻值问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, DEV-ADC34J22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618533/ths4541-ths4541-about-the-resistance-value-question

部件号:THS4541
在Thread: Dev-ADC34J22中讨论的其他部件

大家好,  

客户希望使用 dev-ADC34J22。  对于DEV-ADC34J22,它具有 THS4541电路。  

在 DEV-ADC34J22示意图的第8页,R35为59欧姆,R28为205,R27为27.4欧姆。

客户想知道如何计算R35,R28和R27值?

原理图的链接:

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    您是否知道客户计划在处使用THS4541的增益配置? THS4541数据表的9.4 .1.3 部分提供了计算特定增益设置的电阻值的详细设计程序。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    用户指南显示THS4541电路的增益为2V/V 但我检查THS4541的表1,当增益设置为2时,
    电阻值不等于R35 59欧姆,R2.8205万欧姆和R27 27.4欧姆。

    您会详细解释一下吗?

    现在客户不理解,也没有开始设计电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    用户指南显示通道的增益为2 V/V,而不是仅THS4541。 我认为THS4541增益被设置为2.35V/V,以补偿由于R27,R30和R31之间的电压分配导致THS4541和ADC之间0.86V/V的损失。 因此,整个通道的整体增益为2.02V/V

    另一个需要注意的方面是,如果相同增益的RF值不同(例如2V/V),R35,R27和R28值将会更改。 用户指南的RF为499欧姆,而数据表1根据RF为402欧姆计算不同的电阻值。

    如果客户希望设计增益为2的THS4541,则数据表值对于402-ohms的RF应保持良好。 请告知我们,在确定特定增益设置的电阻值时,是否还有其他问题或需要帮助。

    此致,
    Rohit