This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:当用作单位增益电压随动值和高电容负载时出现失真

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618979/lm8261-distortion-when-used-as-unity-gain-voltage-follower-and-high-capacitive-load

部件号:LM8261

我使用此运算放大器作为电压随动件(即单位增益)。 输入来自信号发生器,生成1kHz,1V振幅三角形波,偏移为+6V。 运算放大器的输出直接连接到反相输入,并且有一个0.01uF电容器和24uF电容器从电源连接到接地,如数据表中建议的那样。 (实际上数据表上说>=4.7uF,我有24uF放在周围,所以我使用了它)。 Ve电源为+12V,-Ve电源为接地。

无负载时工作正常-输出跟随输入良好。 但只要我连接高电容负载,输入和输出都会显著失真。 我应该指出,我的负载是2.2uF电容器,我选择了这种运算放大器,因为它应该可以使用无限的电容。

如有任何帮助,我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您能否分享您的结果波形,以便我们查看设备行为?

    LM8261 设备设计为在驱动任何电容负载值时保持稳定。 这意味着当电容器直接连接到输出时,设备不会出现振荡或显示严重过冲/振铃。  但是,这并不意味着输出行为不会受到电容负载的影响。  由于添加输出电容器时会形成额外的极/零,电容负载仍会降低放大器的带宽。   这些效应显示在        数据表中的Unity Gain Bandwidth vs. Cap load (20),%overshoot vs CAP load (29),沉淀时间vs. Cap Load (30) Slew Rate vs. Cap Load (33-36)图形中。   瞬态结果显示在 下面我复制的数据表中的图47和48中。  有关驱动电容负载时运算放大器稳定性的更多信息,请查看TI Precision Labs有关运算放大器稳定性的视频。  链接位于图像下方。