This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:外部驱动程序

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618780/drv401-external-driver

部件号:DRV401
主题中讨论的其他部件:OPA552DRV411

尊敬的技术支持团队:

您是否有外部补偿线圈驱动器的示例?

我想知道我应该选择哪种类型的外接功放,并举例说明原理图,我应该注意哪一点。

■要求摘要。

・Ω 18Ω 和线圈(1000转/μ F)

・分流寄存器为10Ω

・初级电流为50A,ICOMP引脚在10引脚和11引脚之间流动50mA  ,因此缓冲输出电流 应为50mA。

 ・外部驱动器提供±15V电源。

→我认为高电流输出放大器比OPA552更好。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    您可能需要使用与 我们的TIPD184相同的输出电路。  TIPD184 专为DRV411设计,但 与之类似,它也驱动补偿线圈。

     晶体管提供所需的电流,而磁性元件向系统提供反馈。  此 TIPD184 输出驱动器可能更便宜,更灵活,因为您可以更改输出晶体管。