This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV842:为何不在网络和数据表上列出SOIC封装的温度范围

Guru**** 2501005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618461/lmv842-why-not-list-temperature-range-for-soic-package-on-web-and-datasheet

部件号:LMV842

尊敬的专家:

客户想要了解LMV842MAS/NOPB温度范围,但Web和数据表中的LMV842MAS/NOPB温度范围均为空白。请提供帮助建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    LMV842MA/NOPB和LMV842MAX的额定温度应与推荐的-40至125C工作条件相同。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    感谢您在LMV842的TI.com产品文件夹中指出这一遗漏。  我已提交更新此内容的请求。  几天后,我们将在TI.com上看到这些更改。  对于SOIC封装,建议的工作温度范围为 -40至125。  关于数据表。  此信息在6.3 部分中提供,如下所示。  数据表末尾的部分是软件包附录。  此信息将在TI.com更新时更新。

    此致,

    拉斐尔·普齐奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔:
    完美,谢谢。
    罗宾