Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, OPA1612, OPA1622
主题中讨论的其他部分: OPA1612, OPA1622
我们有一个关于OPA1611 amplifeir的问题:
和图7中的图形。 THD+N比率与频率。
它显示,对于的负载电阻,放大器失真较高
600欧姆比2千欧。 请您解释原因
这种行为? 例如,是因为放大器被迫工作
输入端的电压差更大(将电流正确驱动至
提供更高的输出电流)?。
在我们的情况下,我们需要处理低电平
几百欧姆区域的电阻负载。 是不是中的好主意
以实现失真减少,使用简单的wtórnik像
(使用低噪声晶体管和75欧姆的RE)?
http://www.piclist.com/images/ca/ualberta/phys/www/http/~gingrich/phys395/notes/img630.gif
我会尽快给出答案,因为 这是最后一个缺失的位 ,以便最终确定 我们的PCB设计。
此致,Pawel