This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:直流输入

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616022/vca810-dc-input

部件号:VCA810

你(们)好

数据表上有频率和增益的特征图形。  

此图是什么意思? DC (=低频)输入是否可接受?

我们的客户使用直流输入(+in=-0.5V和-in=GND)测量输出电压。 但是,它没有因任何VC电压而改变。

我想知道以上图表的含义。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji-san,

    很抱歉回复延迟。

    对于VCA810,可以接受直流输入。 上图给出了最大增益时增益控制的正电源(PSRR+)上的电源抑制比。 此图与不同增益控制电压设置所获得的增益无关,而是显示在数据表的图6中。

    如果我看一下客户示意图,电解盖上的极性似乎与-5V电源相反。 这是否是没有测量输出电压的原因,+IN =-0.5V,-IN = GND? 正确的极性应如下所示。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉,我的答复被延误了。

    这是我的错误。 在他们的板上,它是您所指的正确连接。

    我们的问题是,在上述电路中+in =-0.5V (DC输入)和VC=-1V (0dB)时,输出为-0.9V。
    -0.9V正确吗? 我认为它将为-0.5V,因为增益为0dB。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji-san,

    我认为正确的理解是,当+in =-0.5V和VC =-1V (0dB增益)时,您应该在输出处测量-0.5V。
    让我问您,在以上示意图中,测量的是-0.9V的哪一个节点? 它是在100k电阻器之前,直接在VCA810输出处,还是在100k电阻器之后? 此外,您是否可以尝试应用+IN =+0.5V,保持VC =-1V (0dB增益)并确保VCA810输出为+0.5V?

    此致,
    Rohit