This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:来自轨的电压输出摆动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618382/opa350-voltage-output-swing-from-rail

部件号:OPA350
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

您好,

OPA350数据表显示,从轨电压输出摆幅为10 mV (典型值),50 mV (最大值)@ 10kOhm。

在相同的运算放大器输出阻抗和10倍的低电流情况下,我们是否期望导轨提供的最小电压为5mV?

如果我们正在使用具有极高输入阻抗的另一个OPA350,该怎么办?

谢谢,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    简单的回答是不,你不能指望。

    查看数据表中的图18,定义了输出摆幅与开环增益。 对于50mV摆幅,行为是可预测的,并且是线性的,但是一旦数值降低,结果就会非常不可预测,并且会因批次而异。

    总电流由IQ/2 + VS/2/Rload定义。 即使我们预计阻抗为无限大,最小电流为2.6mA,假设10k负载和5V电源,它将仅10 % 不同。

    输出是否必须非常接近5V或5.5V? 如果输出必须接近50mV至5V,则必须为其提供更高的电压或使用允许更高电源电压的另一部件。 您能否分享有关应用的更多详细信息,例如原理图,负载,频率和可用电源电压? 输出只需要靠近正极轨还是同时靠近负极轨?

    最佳,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  看了图18后,这对我来说很有意义。

    似乎另一种选择是使用廉价的低噪声负偏置IC,如LM7705。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    很开心听到这种情况有所帮助。 LM7705是消除负偏差的完美解决方案!