This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM:该主板的最高输出是什么?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617021/opa857evm-what-is-the-highest-output-from-this-board

部件号:OPA857EVM
主题中讨论的其他部件: OPA857

您好,

我用这个板试过几种不同的光电二极管,但我的最高输出只有~30mV。 我在想这块板的最高输出是什么。 是取决于我的光电二极管和LED/激光组合还是有限制?

谨致问候,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    在OPA857EVM上,您应该能够从+1.9V至+0.6V的最小输出。 是否已确保光电二极管连接到正偏压电压? 需要注意的是,OPA857输出只能从~1.85V的参考电压向下摆动到较低的GND值,这主要需要光电二极管上的正偏置。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:
    我已将光电二极管连接到正偏压。
    我目前正在使用这种光电二极管: optodiode.com/.../ODD-15W.pdf
    板上有这些输入:
    VAPD:+50V
    VCC:+3.3V
    从LED到光电二极管的距离小于1W。
    当我测试主板时,我的LED上有光电二极管5 mm ,只是为了看到我可以得到的最大输出。
    您是否有任何关于如何提高输出的提示?
    此致,
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    为了将OPA857EVM配置为TIA,我认为您需要将R4配置为0欧姆。 您是否可以确认EVM中的R4为0欧姆? 默认情况下,EVM附带 了20千欧的R4电阻器。 如果在默认OPA857EVM的输入端连接光电二极管,  则输入端的任何输入电流都会出现明显的压降 ,从而 降低输出摆幅。

    降低输出摆幅的另一种可能性 是激光未按光二极管响应率的正确波长进行调谐。 请确保将激光波长设置为光电二极管所需的620nm。

    此致,

    Rohit