This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:是否有其它电流限制?

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618060/xtr111-alternative-current-limits-available

部件号:XTR111

我的客户希望为FET实施强制外部电流限制,但对数据表中显示的解决方案不满意。

图37a将导致不必要的泄漏电流,他希望避免这种情况,图37b的应用占用了太多空间,该传感器适合M12直径外壳。

您是否知道 任何其他可行的解决方案可以避免泄漏电流,但需要的组件少于4个?

也许 通过了解VG针脚的内部,是否还有  其他实施此限流器的可能性?

 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walter,

    我将为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    您能否详细说明您的客户希望实现的具体目标? 他们是否考虑到泄漏阈值? 图37a所示的解决方案已经非常低的泄漏,最坏的情况是在源电流为25mA的情况下达到数十毫安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    我显然误解了我的客户。

    我将向您发送一些机密的原理图数据,我们将通过电话/邮件进一步讨论此问题。