This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:Vreg引脚上的电容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618044/xtr105-capacitance-on-vreg-pin

部件号:XTR105

团队,

我的客户对 XTR105有疑问,希望您能向我指出正确的方向。  

 

特别是,我注意到数据表中没有提到向Vreg引脚添加电容器,但在您的参考设计(TIDUAC6)中,此引脚上使用了0.1μF Ω 电容器。  我想知道是否出于性能原因需要此电容器,如果是,则给出此电容器在LDO输出上的可接受ESR范围是多少,我希望避免此LDO进入振荡状态。

 

谢谢!

亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我将尝试查找有关此问题的一些信息并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,

    不必包括电容器,但它可能有助于负载瞬变。 我不建议在输出上放置超过几微法拉的电容。 遗憾的是,我们没有关于电容器或ESR可接受范围的任何信息,但如果您停留在几微法拉下,则不应遇到任何振荡问题。