This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2354:电源

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615712/opa2354-power-supply

部件号:OPA2354

你(们)好

请帮助解决以下有关OPA2354 V+/V-的问题。 谢谢!

将V+连接至GND并将V-连接至负3V是否正常?  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    是的,因为电压只是两个点之间的电位测量值。 假设输入电压范围也在数据表7.7 电气特性部分中的(V-)- 0.1 最小值和(V+)+ 0.1 最大值范围内,则运算放大器在Vcc=3V和Vee=0V,Vcc=0V和Vee=-3V,以及Vcc=-50V和Vee=-53V下的情况下的工作方式相同。 但是,如果对放大器输入施加大于Vs+0.5V (在您的情况下大于.5V)的电压,则会超过7.1 部分中的电压绝对最大额定值,从而损坏放大器。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    感谢您的回复!

    因此,适用于以下应用。 当VIN1和VIN2为-3V至0v时。 然后,根据以下原理图,也可以获得-3V至0v的电压,对吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David致歉,

    我没有注意到来自轨电压输出摆动是(V+)-.1V典型值和(V+)-.3V最大值 在最大情况下,这意味着可能的最高输出电压为(V+)-3V。 即使-3V~0V输入电压处于(V-)-.1V ~(V+)+.1V的范围内,输出电压限制将单位增益信号降低至(V-)~(V+)-.3V。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    已注意到。 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    一个快速问题,如果只使用一个信道,则不使用另一个信道。 因此,将未使用的输入连接至GND还是浮子正常? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    理想情况下,您会将其连接到公共模式或(Vcc+Vee)/2。 接地并保持其浮动将使输出位于其中一个导轨上,并且它将额外消耗0.5毫安左右的电流。 但是,这在您的情况下可能是可以接受的。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    感谢您的回复!

    如果 接地或浮动会导致自振问题? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    不会,它不会引起振荡,只是导轨上的直流操作点。

    -Sean