This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:输出下降电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA353, OPA350, OPA625, OPA355, LMV881, LMV861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617630/opa320-output-drop-voltage

部件号:OPA320
主题中讨论的其他部件:OPA353OPA350OPA625OPA355LMV881LMV861

尊敬的团队:

我的客户发现,当VCC=5V且负载为60 mA时,输出电压将降至3.6V左右。

但他们希望找到输出电压不低于4.5V的类似解决方案。

我们是否有这种解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,您好!

    我正在查看其他产品及其爪形曲线,了解所请求的Vout与Iout,但是否有其他要求有助于缩小搜索范围。 应用程序是什么?

    Peter Iliya
    精密运算放大器应用
    亚利桑那州图森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    对于5V的Vcc和60mA的输出电压,OPA350,OPA353,OPA355和OPA625可以满足0.5V摆动到轨的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,您好!

    LMV881和LMV861也是可能的选项。

    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    感谢您的反馈。
    我会与我的客户确认。

    此致,