This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:具有更好分辨率的放大器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617529/ina233-amplifier-with-better-resolution

部件号:INA233

尊敬的各位:

我的一位客户使用INA233作为其电池测试仪,但我们注意到INA233中ADC电压测量的最少计数为1.5mV。 是否有任何其他16位集成电压和电流测量设备能够提供更好的分辨率?  

我们可以将3V作为SDADC的满刻度电压测量值,因此最小的电压测量计数可以是3/(2^16)。 请建议使用某些部件。

Rgds,

阿拉文德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aravind:

    我了解您的问题。 我相信我们的所有部件都有一个内部分压器,它将16位ADC设置为40.96V的最大输出电压,所以它们在这方面是相似的(1.25mV/bit),但当我回到办公室时,我会再次与设计团队核实。

    根据您拥有的功能,可以使用第二个或多通道设备,并使用合适的分压器将电压馈入电流输入。 ADC的 µV范围是80mV额定输入下的2.5 μ V/位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aravind:

    我可以证实,正如先前的答复所说,我们所有数码零件的全尺寸是40.96V。 因此,决议将是相同的。