This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信封探测器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617440/envelope-detector

主题中讨论的其他部件:OPA4377

朋友们,你好!!!我是来自布宜诺斯艾利斯的Aldo。 我正在寻找一款高质量,高精度的音频信号封套探测器。 我在网上测试了一些电路,但最终没有一个电路能很好地工作。 有人会推荐一些能正常工作的线路给我???

我的电子邮件是aldohgonzalez@gmail.com

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aldo,

    感谢您使用TI E2E论坛!

    这是从以前关于这个问题的讨论中得到的:

    可以使用基于运算放大器的精密整流器来完成封套检测,但通常简单的二极管检测器足以满足一般应用的需要。 如果  需要精密检测,请查看精密整流器的TI精密设计(TIPD):

    http://www.ti.com/tool/tipd139

    这将为您提供一些有关 实现精确性能所需的信息。  运算放大器的交流性能必须 适合 该应用。 您将注意到,TIPD中的运算放大器是更高电流,宽带宽的放大器。   低 功耗 要求必须与  交流性能要求保持相对。

    National Semi在其一些运算放大器数据表中有各种精密整流器电路。 Google搜索将显示 LF353 和LM301的一些替代电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff´s,很高兴给您写信,感谢您向我发送的信息,但这不是我要找的。 我需要信封检测器精确复制边框或波形,就像我发送给您的jpg一样。 我正在Multisim模拟您的电路,但它不能按我的要求工作。
    此致

    2.bp.blogspot.com/.../chi2.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aldo,

    请查看随附.pdf中的图2,该图显示了L/R音频封套电路,该电路用作音频封套跟踪电源设计的一部分。 如果您的设计仅使用一个通道,那么您可以消除其中一 个输入OA电路,并使输出级成为一 个同相单位增益级。 OPA4377是一种四路OA,因此整个电路只需要一个器件加上二极管和无源器件。 您可能需要对输入 阶段进行一些增益缩放,并使用+/-耗材(如果可用)。 输入为交流耦合。

    e2e.ti.com/.../tidual0.pdf