This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:解码TI器件型号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616797/ina194-decoding-ti-part-numbers

部件号:INA194

我正在尝试为INA194电流并联监视器提供有效的P/N。 当我检查经销商的库存时,我得到了有关此主题的许多变体:

  • INA194AIDBVR
  • INA194AIDBVRG4
  • INA194AIDBVT
  • INA194AIDBVTG4
  • INA194AQDBVRQ1

大多数制造商都解释了零件号在数据表中的工作原理,但这一个则没有。  我使用了Google和内部搜索引擎,但都没有结果,我试图解决这个问题。

此信息不应保密!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    它们都是相同的等效设备,除非数据表中另有说明,并且末尾的列表显示了所有选项。

    以下是最常见的变体选项:

    • 封装选项(QFN,SOIC,PDIP,SOT等)
    • 温度范围(工业,消费...)
    • 包装类型(卷装,胶带等)和数量(250或3000)。
    • G4选项已过时,用于在早期或RoHS中表示无PB设备(所有设备现在均无PB)
    • 可能还有其他指示符保留用于重建(不可订购,但一旦售出),如铅版。

    对于INA194,有四种型号:标准和汽车,您可以从中选择胶带或卷筒包装选项,其中的数量为250或3000。

    Q1器件经认证可用于汽车行业。 这些测试需要遵守更严格的测试标准,通常成本会更高一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,卡洛斯!

    如果我对您的解释正确,我需要订购Q1部件以获得AEC资格。 我从经销商那里得到的清单中只有一个这样的零件。 (数据表中未提及Q1后缀。) 如果我分开部件号,我会得到以下信息:

       INA 194 A Q DBV R Q1
       -+------------------------
        ||||||      ||  
        ||||||      | +--- AEC-Q100
        ||||||      |   
        |  | || | +--- R =拨禾轮(3k零件)
        |||||             T =胶带(250个部件)
        ||||||     
        |  | || +----------- SOT23-5封装
        |  | |||  
        |  | ||+----------- ?
        |  || |   
        |  | +----------- ?
        ||    
        |  +----------- 增益= 50 V/V
        |   
        +---------------- 系列= INA


    我用问号标记的其中一个指示符是温度范围。 我需要-40到+85°C 给定的数字是否正确?

    关于我提出的部件号的一般解释的大问题,我的结论是不再有魔术解码器环。 对于每份TI第I部分订单,如果产品说明书中没有说明产品编号,我必须向最适用的论坛发布查询并等待回答。

    所有这些都是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    TI没有魔术解码器,因为多年来我们收购了许多其他公司。 鉴于某些客户已经在使用以前供应商提供的零件参考,更改指示符可能会令人困惑。

    对于您的问题,A表示设备版本。 如果发现硅错误或后者添加了改进,我们可能会有不同的零件版本。 有时此处不添加任何字母。 温度范围通常使用器件P/N在数据表上指定 我们的一些标准包括:

    I/Q:汽车标准(-40...125C)
    E:扩展范围(-40...150C)

    消费应用程序通常没有相关的字母,通常额定值为0至85C。

    感谢您的耐心等待,我希望这能帮助您解答疑问