This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:LM358:根据温度和负载更改音量

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617503/re-lm358-vol-change-by-temp-and-load

在“线程:LM358”中讨论的其他部件

Ronald San,

感谢您的支持。

我的客户使用LM358 Vcc 5V电源。

您是否有5V电源的VOL TEMP.char数据?

此致,

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    这是我以为有的,但无法找到。

    现在,我可以说高温会向右移动垂直部分,向下移动水平部分。

    低温会产生相反的影响。

    图像中箭头的长度并不意味着什么。 我希望水平剖面以-2mV/C的速率移动

    此线程与此线程分开。