This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:用于感应/监控负极电源

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, ISO1540, INA270, INA2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615533/ina3221-using-to-sense-monitor-negative-supply

部件号:INA3221
主题中讨论的其他部件: ISO1540TIDA-0.0313万INA270INA2332

您好,

我在电路中使用INA3221来感应和监控一些电源。 其中之一是供应负值。 我了解使用具有正极电源的设备,但想知道此设备是否可以与负极电源一起使用,以及如何实现这一点? 谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    这更是一项挑战,但肯定可以做到。 我只想说明您何时测量正负电压的组合,或者只测量负电压。

    假设它们都是负极,则可直接从其中一个负极轨和一个ISO1540数字隔离器供电,该隔离器用于执行到MCU的电平转换,位于正极电源侧。 我们有一个参考设计,即TIDA-0.0313万,它使用这种方法,可能值得一看。

    对于正极和负极电源的混合,我会使用增益为-1的反向放大器来调整所需负电压的电平。 自然输出电压将受运算放大器的输出摆动及其电源电压的限制,因此可能首选轨对轨型号。

    下图显示了如何实现此目标。

    增益由(R2/R1 *-VIN)提供,因此1/1 *-(-VIN)= VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯

    感谢您的回复。 INA3221不仅能够监控电压,还能监控电流。 这两种电阻都是使用设备上的+和- Vin导轨之间的电流感应电阻器进行测量的。 不知道这两种方式的所有内部细节,但这就是连接。 该设备表示它可以处理0至26V的电源,但我有一个-1.2V电源来监控电压和电流。 FPGA获取该信息并提供状态。

    我认为在-1.2V情况下执行此操作的唯一可能方法是使用单独的电压监视器来执行此功能,并使用单独的电流监视器来处理负电压。 INA270似乎能够做到这一点(监控负极电源的电流)。 这似乎过于复杂,因此希望有某种方法可以将INA3221用于此目的。

    有人以为我倒转负电压负载的一侧,但不确定此设备是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    根据我的原始问题,您能否澄清INA3221测量正负电压混合电压或仅测量一种类型的电压?
    测量-1.2V导轨时,可以使用并联断开负电压接地(因为这基本上是负电压源的正极)。 为了消除任何不确定因素,我可以为您测试并提供结果,但订购零部件需要几天时间。
    由于添加电流感应电阻器会影响输出电压调节,因此您的应用可以支持的最大压降是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯
    我正在测量总共4个电压。 +1.2V,+2.5V和+3.3V以及-1.2V。 我在一个INA3221上有另外三个电压,因此我在第二个INA3221上将-1.2V作为唯一的电源。

    如果您能做到这一点,我们将不胜感激。 我相信我还有一些时间需要完成我的设计,现在这是唯一的问题。

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    如果负极轨太低,无法为INA2332供电,我将采用上述运算放大器电平转换方法。
    隔离会更简单,但会增加额外铁路的费用,为INA3221和ISO1540提供动力。

    请允许我在一周内订购EVM并执行一些测量,我将就此问题与您进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    正如承诺的那样,以下是我的发现:

    INA3221的测量范围为+/-163.5mV (其夹子超过此范围),并且可以在其3个通道中的每一个通道上测量独立的负值和正值。 我很满意,这与我之前提供的建议相符,即对负极电源使用接地测量。

    在这次测试中,我使用了差分测量。

    对于所讨论的电压测量,

    • 使用增益为-1的运算放大器可以将负电压转换 为正电压,然后馈入ADC。 设备无法报告总线电压,因为其内部ADC连接到VIN-,在低侧应用中为零,因此它被标记为高侧监视器。
    • 如果您的应用仅使用一个通道用于第二个INA3221,则可以利用负极读数功能对负极轨上的电流和电压进行采样, 使用合适的分压器将1.2V导轨置于两个未使用通道中任何一个的部件可读范围(160mV)。 当执行此尺寸时,电阻器的值可最大程度地减小每个输入上的10uA偏置电流所带来的误差。  我建议分压器的总电阻不超过470R。

    我希望此信息对您有所帮助。 如果您需要任何进一步的帮助,请告知您。