This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226电路问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, ISO1540, ISOW7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617351/ina226-ina226-circuit-questions

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件: ISO1540ISOW7844

大家好,

客户正在使用INA226。 原理图位于附件中。 VBUS引脚未使用,且处于浮动状态。

负载为14K 电阻R1。 分流器为RA1,电阻为0.07欧姆。 测得的电流为7.1mA。

JA1是继电器。 如果将电压添加到11针脚和14针脚,继电器的内部开关将关闭。

对于INA226,校准寄存器值为0x0725。 掩码/启用寄存器值为0x0003。

情况1:100V连接到IN1,OUT1连接到GND。   继电器JA1的内部开关关闭。  

然后 ,并联电压寄存器可以获得电压,电压为 0.07欧姆x 7.1mA = 0.497 mV。

掩码/启用寄存器为0x000B。 校准寄存器值为0x0725。  对于案例1,没有问题。

案例2: 在案例1基础上,客户将  IN1更改为连接至GND,将OUT1更改为连接至100V。
然后 ,继电器JA1的内部开关关闭。  并联电压寄存器  也可以获得电压。
但电压为0。  掩码/启用寄存器为0x0008。 校准寄存器值为0x0000。
对于情况2, 可能是重置校准寄存器,然后  继电器JA1的内部开关关闭。
问题1:客户的示意图是否正确? VBUS引脚是否可以浮动? 100V是否可以连接到IN+引脚或IN-引脚?
问题2:对于案例2,为什么校准寄存器值 为0x0000?
 校准寄存器是否复位以导致 继电器JA1的内部开关关闭?

问题3:对于情况2,IN1至连接至GND,OUT1至连接至100V。 这是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    INA226输入电压为100V,完全超出…Ω 但我们或许可以通过一些思考找到解决方法。

    因此,据我所知,不需要电压读数,只需要电流。 因此,如果您正在进行高侧传感,您的客户需要一个单独的电源为INA226提供与IN1相关的电源,我想,该电源电压为100V。 因此,从GND测量,IN1将为100V,INA226 VCC将为103.3V。 INA226的输入将只看到低压侧共模测量,电压通过RA1而不是电源的100V形成。 请告诉我这是否清楚,或者您需要我进一步解释。

    缺点:

    • 您需要一个独立的直流-直流转换器和一个数字隔离器用于I2C线路,因为INA226是指IN1而不是GND。
    • 如果功耗不是问题,您也可以使用串联电阻器/并联调节器调节轨(96.7V)正下方的电阻器/并联调节器。 在这种情况下,您可以跳过DC-DC转换器成本,但仍需要数字隔离器。 INA226将其视为高侧测量,差动输入为(3.3v-VRA1),接近3.3V。
    • 我们的工作中确实有一个使用我们的新器件ISOW7844的电路板,该器件是一个直流-直流转换器和数字隔离器封装。 这使得包装非常紧凑,但价格昂贵,因此如果您喜欢成本或解决方案大小,您必须告诉我。 对于上述数字隔离器的所有其他实例,我指的是ISO1540,以防您需要检查。

    我们还有一个参考设计,它说明了如何 使用OPAMP根据跨高侧电阻器开发的电压创建电流源。因此,将高侧电流测量值转换为接近GND的电位, 因此,该器件可以保持与GND的基准,因此不需要额外的电源或电平转换隔离,而会牺牲一些额外的电路复杂性,功耗和电路板布局。 您可以在此处找到。

    因此,这完全取决于您的电路要求(首选成本,复杂性或解决方案大小),但我相信我提供了一些想法,将指导您走上正确的道路。

    如往常一样,如果您需要进一步的帮助,请随时告诉我们。