This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:正在寻找单电源(直流-直流内置?) 绝缘(介电强度> 2kV)放大器应用

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, AMC1301, AMC1200, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616766/iso122-looking-for-single-supply-dc-dc-built-in-isolation-dielectric-strength-2kv-amplifier-application

部件号:ISO122
主题中讨论的其他部件: AMC1301, AMC1200, AMC1100

大家好,工作人员:

我正在寻找一种应用,它可以在接口之间提供隔离模拟信号传输,从而满足安全要求(可能大于2kV)。

我找到了一个应用说明,SBOA004 (http://www.ti.com/lit/an/sboa004/sboa004.pdf) ,非常好。我可以确认,是否有任何其他解决方案可以为那些只需要单端电源的(隔离放大器)应用提供,因为目前固有的现有设计没有隔离的辅助电源,PCB的尺寸面积非常有限。 所以我认为具有单电源的隔离放大器是最好的。 但我找不到任何产品(Adi) AD202/AD204除外,但它们太大。)

谢谢你

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱立信阳光,您好!

    ISO122不是隔离>2 kV的最佳选择。 您可能需要了解的是AMC1100或AMC1200,它们是隔离放大器,用于电流并联应用,可提供高达4250 V的隔离电压。 与ISO122的+/-10V输入范围相比,输入范围仅为+/-250 mV,但您可以通过隔离放大器前面的电阻分压器电路来适应这一差异。 AMC1301是另一种具有更高隔离电压额定值的选件(如果需要)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom:

    感谢您的建议,因为您没有提到单端电源解决方案。 我想确认一下,目前还没有采用隔离放大器IC产品的解决方案,该产品涉及内置直流-直流转换器,为使用的两侧(输入和输出)提供单端电源。 如果答案是“是”,我认为我需要更用力地刮头。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃丽卡松

    这些ISO放大器没有内置直流至直流电,但与ISO122器件所需的双极电源相比,高压侧是单端电源(5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom:

    我明白了。 电流箱不用于电动机电流感应(因此没有逆变器桥,高,低侧臂),不能提供充油泵电路。

    我看到过一些RS485收发器IC内置的小尺寸直流-直流转换器,这些应用实现了单端电源应用,这为我尝试询问此问题(线程)提供了良好的动力。 现在,我可以理解了。

    感谢您的回答。

    此致。