This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:数据表低通滤波器#39;s电路帮助

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617176/tlc04-datasheet-low-pass-filter-s-circuit-help

部件号:TLC04
主题中讨论的其他部件: TLC14

您好,不确定我是否在正确的论坛上写下我的问题,因此如果我不是,请原谅我,并提出建议,以便我将问题更改为合适的目标。

我正在使用"TLC04 Butterworth Forth Order Low Pass Switched电容器过滤器"作为低通。

用途:我正在尝试GND和3V3之间的低通滤波器A信号。 我没有时钟,我没有一个双电源,也许可以给我提供+/- 5的Vcc +/-。

潜在 解决方案:我正在考虑在图7的数据表中模拟应用电路。 "通过施密特触发器振荡器单电源操作进行自锁。"    

潜在问题: 电路使用10V的Vcc+,我的系统的最大电压为+ 5.1 伏,最低电压为GND。

:我是否可以模仿图7中的电路,但使用5 Vcc输入? 我是否需要更改VCC+和AGND以及AGND和GND之间的电阻器/电容器值? 这些电阻器和电容器的用途是什么? 最后,是否有另一种德州仪器(TI)芯片更适合我的需求?

另一个问题:如果我想要我的角频率@100Hz,我应该使用什么CLKIN和CLKR的电阻/电容器值? 我不确定时钟频率和角频率之间的关系。

最佳,

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mohamed:

    TLC04可与5 V电源一起使用。  VCC+与AGND和GND之间的电阻器和电容器不需要更改。  这些设置是将AGND设置为中电源。

    TLC04切断频率为时钟频率的1/50。  对于100Hz的切断频率,您需要100Hz x 50 =5000Hz的时钟频率。  然后,您可以为R和C选择一些值,以满足图7中的方程式。

    Mike