This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:是否可以使用增益>10

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616057/ths4531a-is-it-possible-to-use-gain-10

部件号:THS4531A
主题中讨论的其他部件:THS4531

尊敬的专家:

我的客户正在考虑THS4531,有一个问题。

请问您有什么建议?

---

根据数据表,它被描述为增益小于10。

是否可以使用大于10的增益?

我想使用增益50。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    是的,THS4531的增益可以超过10个(或在您的应用中为50个增益)。

    但是,我要提醒不要在增益设置中使用高值反馈电阻(RF),因为该设备在 使用较高值RF时容易出现不稳定。 数据表第34页解释了稳定性与反馈电阻的关系。 此外,50的高增益将大大减少生物武器。 我建议分两个或两个以上阶段进行,以便取得同样的收益,这对生物武器的影响较小。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的产品。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一