This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316-Q1:TLVx316转换速率变化。

Guru**** 2766815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615591/tlv2316-q1-tlvx316-slew-rate-variaton

部件号:TLV2316-Q1

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们TLVx316-Q1的转换率变化。

请告诉我由于过程变化而产生的转换率变化。
我知道这不是一个有保证的价值。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki-san您好!

    数据表中的典型值表示设备总体的大约+/-标准偏差(68 %)。 根据您所需的置信水平,您可以将典型值增加一倍甚至三倍,以增加符合您所需规格的设备的百分比。 下面是一个很好的博客,详细地描述了这一点:

    e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pete-San,

    感谢您的回复。

    我知道,数据表中的典型值表示设备群的大约+/-标准偏差(68 %)。  

    但是,数据表中没有转换速率最小值/最大值。

    请告诉我TLVx316的切换率的最小/最大值。

    此致,

    Y. Hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    没有回转速率的最小/最大规格。  因此,您必须使用典型值来确定我之前提到的概率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pete-San,

    感谢您的回复。
    我很抱歉有误解。
    您是否有最小值的参考数据?
    请告诉我最小值,因为它可能是参考值。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我们无法提供转换率的最小值。 抱歉。 参数没有生产测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pete-San,

    感谢您的回复。

    我理解。

    此致,
    是。哈塞伯