This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2061:ESD工长数据。

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616781/tle2061-esd-perforemance-data

部件号:TLE2061

 大家好。

 我们的一个客户希望使用TLE2061ID (Excalibur JFET输入高输出驱动uPower运算放大器)。 但 设备数据表中未描述设备ESD工长数据(HBM,CDM或MM)。 他们需要数据来开始设备评估。 那么,您能否向我们发送 设备ESD领班的任何数据?

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    仅记录了mm,为150V

    我没有HBM或CDM数据,但我希望它们的数据较低。