This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:Vref未按预期工作,希望从GND进行参考

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616746/ina332-vref-not-working-as-expected-want-to-reference-from-gnd

部件号:INA332

我正在设计一个称重传感器放大器,我正在使用INA332来放大信号,但我遇到了问题。 阅读完数据表后,我最后看到了下面的电路:

增益设置为G = 5 + 5*(R2/R1)= 955,接近INA332的最大值。 我在加载应变计时收到响应,该应变计与我施加的载荷相对应。

问题在于,当(VIN+)-(VIN-)= 0.3 mV时,输出电压为~1.89V。 测量VIN+和VIN-参考接地,显示它们为~1.5V。 我在这里错过了什么吗? 我将REF连接到GND,以便在加载仪表时输出电压将覆盖ADC的大部分范围。 0.3 mV * 955 = 0.29V,这让我怀疑参考引脚上的连接是否有故障。 我测量了针脚处的电压,电压为0V。

有人能告诉我A)数据表中缺少什么,还是B)我的电路可能出了什么问题?

非常感谢,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    由于在电路条件下内部节点的非线性(这些节点不能一直摆动到任何一个轨道),因此必须满足特定范围的增益,Vref和VCM,以确保INA332正常运行。

    对于Vref=0,您可以使用的最大增益小于380,但这将使您的输入电压范围非常小-参见下文。

    要使用995的增益,参考电压必须大于20mV -请参阅下文(请注意绿色圆圈中输入电压的非常有限范围)。

    为了确保仪表放大器的线性操作,请下载VCM vs Vout计算器以确定特定条件要求: