This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:输出电流

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616765/ina214-output-current

部件号:INA214

你(们)好

我的客户采用INA214B,如下所示。 当INA 214输出电压为7V时,MUX的输入电压仍保持在3.6V。 然后电流将为17mA。 INA214B输出的此电流是否正常? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    电气特性一节中的图10显示了25C时的V+(-3V)或8mA电源时的V+(-2V)压降,分别为20和8mA。 这张图上有一个错误,我要求加以修改。 有两行颜色相同。 对于5V的VS,电压越低,电压越高,电压越高,最高可达26V,这适用于您的情况(给定输出电压)。

    因此,实际上您不会看到完整的17.5mA电流。 更像是10-15mA,具体取决于设备温度,因为200欧姆电阻与内部输出阻抗相加。

    此电流作为瞬态电流很好,在连续负载下很可能很好,但我们不会在为设备表征时测试此情况。 还有两个问题:

    您计划MUX将输出夹持多长时间? 这是一个瞬态的还是一个连续的操作?
    INA214是否可以通过较低的电压(如5V)供电,以便将输出电流降至最低?