This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 划分两个电压信号

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616760/dividing-two-voltage-signals

主题中讨论的其他部件:MPY634

您好,

我有 三个信号 (A,B和C),它们将以大约1.5 MHz的速度进行流式传输。 我需要建立一个能够进行空调和B/C实时操作的电路(将信号分开)。 它们实际上是模拟信号。

我只需要一个关于如何以这种快节奏完成分区的建议。

我们非常感谢您提出任何建议。  

提前感谢您的参与。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ben,

    因此,要明确一点,您要对信号电平A/C和B/C进行真正的实时算术除法,对吗?

    MPY634宽带模拟乘法器将满足您的需要。 见 http://www.ti.com/product/MPY634

    感谢您对TI E2E论坛的查询。