This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301EVM:AMC1301模拟输入部分

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200, AMC1301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616669/amc1301evm-amc1301-analog-input-section

部件号:AMC1301EVM
主题中讨论的其他部件:AMC1301AMC1200

你好,团队成员
我的客户希望从AMC1200更改为AMC1301,以提高偏移电压。
我认为AMC1301EVM的模拟输入不需要像“AMC1301评估模块用户指南图1”那样使用滤波器(由电阻和电容制成)。
如果AMC1301确实不需要滤波器,您能否告诉我AMC1200的改进点?
例如 改善同相位噪音。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayashi:

    对于许多应用,AMC1301不需要在模拟输入之前安装过滤器。 原因是AMC1200和AMC1301之间的输入结构存在差异。 如果AMC1301用于高速切换应用,例如与GAN或SiC晶体管一起使用,您可能会发现抗锯齿滤波器可以提高系统的性能。