This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:总线引脚输入阻抗容差和输入引脚上的负电压

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616595/ina230-bus-pin-input-impedance-tolerance-and-negative-voltage-on-in--pin

部件号:INA230

您好,

关于INA230,我有两个问题:

  1. 您能否提供 总线引脚输入阻抗的容差?  数据表仅列出830k欧姆,没有最小值或最大值。
  2. 我正在实施低侧传感,并希望将GND引脚连接到IN+引脚,这将导致IN-引脚处出现负电压(约-12MV)。  我知道根据绝对最大额定值,这对零件是安全的,但ADC在此配置中是否可以正确读取差分电压?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    1,公差应约为15 30 % ,具体取决于所用工艺。
    2.是的,这将被读为负电流。