This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129用于生物信号应用

Guru**** 2530750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616398/ina129-ina129-for-bio-signal-application

部件号:INA129
主题中讨论的其他部分: INA128

您好,

参考随附的示意图,我对INA129的示例应用程序做了轻微修改,想知道我在这里尝试实现的目标是否合理,以及这是否是实现这一目标的最佳方式?  

我最感兴趣的信号是位于心脏正下方的隔膜肌肉,与心脏的信号幅度相比,这种肌肉的信号幅度是微伏范围。 信号1,获取INA129数据表中建议的心脏肌肉信号,除了我已将增益设置得足够高以实现单位增益/不放大它,然后它被馈入同一右腿驱动器,希望从信号1和信号2中消除这种常见的'噪音'? 然后,信号1和2被x5K增益放大,以提高数字化前的分辨率。 我是否在正确的轨道上?

反转前,右腿驱动电路中的10k电阻器的用途是什么? 感谢你在Advanceee!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keivan,

    使用两个1M电阻器而不是INA128数据表中显示的2.8k电阻,将INA128的增益设置为G=INA128 1.025 ,因此,正如您所说,信号放大最小化1,但这是一个错误的信号,因为INA128放大了差分信号,而不是共模信号。  使用共模信号VG的原因是在翻转后通过右腿RL将其驱动回患者体内,以便取消来自电网的50/60Hz共模信号。  将INA128置于低增益下会导致Signal1靠近Vref (GND)而不是VG,因此使用此信号驱动RL不是您想要的,因此您需要删除此连接。

    此外,只有一个共模信号需要用于电网降噪,因此无需将其提高三倍(我不会在这里介绍您不能通过简单地短路来尝试对多个电压求和的所有原因)。  出于这些原因,请删除所有三个连接,如下所示。  关于10k电阻器的原因的问题,它是反向增益的一部分:g =-(390k/10k)=-39,而输出处的390k仅用于限制输送到右腿的输出电流。  有关更多信息,请参阅随附的ECG/EEG应用参考指南。  


     

    e2e.ti.com/.../ECG-an-EEG-Applications.pdf