This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:增益问题

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615701/drv135-gain-problem

部件号:DRV135
我目前正在设计中使用TI的DRV135UA。 我将它用作差分转换电路的单端。 IC的电源为+15V,-15V,两个导轨上都有1uF电容器。 VO+通过10uF CAP连接到-SENSE,而VO-通过10uF CAP连接到-SENSE。 我的输入电压范围为-5V至5V (接地端)。 因此,根据数据表,在VO+和VO-之间,5V输入的电压应为10V,-5V输入的电压应为-10V。 但我观察到的读数如下。
输入 输出
5. 23.050
-5. -23.040
然后我用0欧姆电阻器短接两个10uF电流盖。然后我得到了这个
输入 输出
5. 10.850
-5. -10.830
然后我尝试在VO+和VO-之间放置一个1.105K欧姆的电阻器负载,电压降低至
输入 输出
5. 10.340
-5. -10.320
我再次将负载增加至660欧姆,然后电压读数再次降低至
输入 输出
5. 10.060
-5. -10.040
因此,为了获得精确的6dB增益,我应该怎么做?? 根据数据表,没有获得指定增益的最低负载要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我在DRV135的TINA模型中看到了相同的行为。 使用感应线路中的直流阻断电容器,我获得~13.3dB的直流增益(23V输出,5V输入)。 如果没有直流阻隔电容器,则会降至~6.73dB (输出电压为10.85V,输入电压为5V)。

    由于6dB增益的数据表规范是600欧姆负载的典型规范,因此可能会因批次间的变化和负载阻抗而有所变化。

    如果您的应用需要精确的6dB/2x直流增益,您可以通过使用两个精密运算放大器(一个用作缓冲器,另一个用作逆变器)构建一个单端到差动转换器来获得更好的直流性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果不施加负载,是否有办法获得6dB的增益??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯
    使用DRV135,您可以在输入信号上放置衰减器,以将整体增益降低到6dB。 另一个选项,正如我在上一篇文章中提到的,是从双运算放大器中构建一个单端到差动转换器,这将使您在配置增益时具有更大的灵活性。