This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7718:高增益信号阻抗放大器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7718, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615371/lmp7718-high-gain-trasnimpedance-amplifier

部件号:LMP7718
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,
我目前正在设计一个高增益互阻抗放大器来放大热电传感器的信号。
已经阅读了tidu535这样的内容。
我选择LMP7718主要是因为输入偏置电流低。
我们需要一个非常高的反馈电阻值(>1Gohm)。 我将IN+连接到虚拟接地,以查看负脉冲。
问题在于安培输出的偏移取决于反馈电阻值。 使用1G电阻器时,电流饱和。
此外,当我们将安培作为推杆连接时,我们在输出端测量10 mV。
对这里可能会出现什么问题有什么想法?

非常感谢你的帮助。
控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herve,您好!

    是否有理由在TIA中使用如此高的反馈电阻? 如您所述,输出偏移量将会很大,这可能会导致放大器饱和。

    相反,您是否可以使用低值反馈电阻器,然后通过两个或三个电压放大级联TIA输出? 用tidu535中所述的适当输入光电二极管电容模拟TINA-TI中的电路也可能是一种很好的做法,以确保电路按预期工作。

    此致,
    Rohit