This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:并联电压寄存器由固定电压关闭

Guru**** 2819595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615963/ina219-shunt-voltage-register-off-by-fixed-voltage

主题中讨论的其他部分:INA219INA326

我正在使用Adafruit INA219高侧直流电流传感器断路器www.adafruit.com/.../904。 默认情况下,该板使用0.1 欧姆分流器。

我正在尝试测量低电流(10-50uA),并已将电流感应电阻器替换为100欧姆电阻器。 我还尝试了较大的值。

我发现,例如,使用100欧姆电阻器时,电流并联电压寄存器报告在10-300uA @3.3V总线电压范围内电压关闭~+1.42mV。 我不需要测量更高的值)。

该零件是否适合用于极低电流感应,是否预期会出现此类偏移?

本例中的INA219在使用时不需要配置校准或配置寄存器,以删除尽可能多的变量。 使用校准寄存器并根据EVM软件将其配置为适当的值时,当前寄存器值将关闭。

谢谢!

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    目前不在办公室,明天将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    早上好,感谢您的耐心等待。
    INA219确实不适合测量极低的电流。 这是因为零件的输入偏置电流为每个输入约20uA,如果其值足够大,则会在并联电阻器上产生偏移误差电压(您应该能够使用电压表测量此值)。 出于同样的原因,我们通常不推荐大于100 mOhm的值。

    遗憾的是,我在现阶段无法提出更合适的建议,因为这在我们的电流感应放大器中是常见的。 我们计划在今年晚些时候发布一款适合测量极低电流的设备,如果您能够保持,否则使用运算放大器作为电流放大器可能是您的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。我正在测量偏移误差电压的1.42mV@3.3V吗? 如果是,对于可能涉及的电压范围,并且假设这在电流范围内保持相对稳定@每个电压级别,我至少可以说明并纠正。

    在不同的总线电压下,我测量到不同的偏移误差电压(我相信),并且在我正在测量的电流范围内保持恒定。

    听起来我只能使用并联电压寄存器,而不是电流寄存器本身,因为这种偏置误差电压,对吗?

    您是否有关于正在发布的零件的任何进一步信息,或者是否有任何内部文档。

    谢谢!
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    是的,只要电源电压保持固定,偏移就是恒定的(根据您的观察,偏置电流随电源电压而变化,但随Vsense的变化也会有一定程度的变化)。 我担心偏置电流可能会流向您的负载(因此ILOAD = Issource +/- Ibias),所以请检查此项!

    因此,假设您的电源电压是恒定的,您可以从理论上启动设备,读取输出(零电流)并将读数保存为偏移量,以便从未来的所有读数中减去,从而获得实际值。 我们无法保证准确性,因为这超出了我们的测试规格,但您可以尝试一下,看看它对您有多好。

    遗憾的是,我们还没有足够的信息,但正如前面提到的,这可以通过铁路到铁路的斜坡来实现。 基本上,您只是测量感应电阻器的压降,并将其放大到ADC使用的更合适的值范围(例如0到3.3 或0到5V)。

    例如,检查INA326。