This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:低侧传感功能?

Guru**** 2774495 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA230, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616053/ina219-low-side-sense-capable

部件号:INA219
主题中讨论的其他部件: INA230INA220

您好,

有人能解释为什么INA219仅适用于高端监控应用?

我看不到INA219和INA230之间的关键参数(输入范围,共模电压范围等)有任何差异,但INA230数据表声称它能够进行低侧传感,而INA219则没有。

不需要总线监控或功率计算功能。

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    感谢您对E2E论坛的查询,

    INA219低压侧的问题是,由于VBUS引脚和VIN+相同,因此在低压侧时无法使用它来计算功率。 INA220有一个独立于VIN+的VBUS针脚,以便在低侧使用,同时还能计算功耗。