This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA203:输入过滤

Guru**** 2518360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/616073/ina203-input-filtering

部件号:INA203

大家好,

我的客户考虑将INA203用于他的新设计。

我认为它非常适合在 测试生产中为Rfilter x2和Cfilter制备垫片。
在这种情况下,Rfilter和Cfilter是否有推荐的默认值?



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    如果您需要给定衰减,您可以按照图35中所示的公式以给定频率填充它们。

    根据经验,您应该在PCB上为这些组件留出空间,以便进行最终电路调整,但默认情况下不需要这些组件。 因此: R滤波器= 0r,C滤波器未填充。 该器件具有1V/us的转换速率,它本身已提供一些固有的高频噪声抑制。