This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:音频线路驱动器电路审查请求。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135, OPA1678, OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615688/drv135-audio-line-driver-circuit-review-request

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部件:DRV134OPA1678OPA1679

您好,TI:

音频编解码器L,R输出DRV135UA (6dB AMP)连接到每条线路,以配置电路以执行单端输出。

在数据表上,单端输出仅显示DRV134。

DRV135还应检查单端输出是否存在问题,以及下面给出的电路配置是否存在问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ:您好!

    在单端配置中使用DRV135绝对是可能的,但是您提供的电路将不起作用。 第一,总供应量太低。 DRV135数据表指定最小±4.5V电源或9V。 我在数据表中也没有看到使用单一耗材而不是拆分耗材的建议。

    由于此电路采用单端输入,放大2倍并提供单端输出,为什么不使用配置为增益2的运算放大器? 使用放大器(如OPA1678/OPA1679)1679),即使使用单个5V电源,也能以较低的BOM成本为输出提供2倍的增益。  

    我模拟了一个简单的同相配置,如下所示:  

    在整个音频波段中提供了6dB的平坦增益。 模拟时,我在上面的原理图中包括了600欧姆的负载电阻,但设计本身并不需要-它只是考虑电路输出上可能的负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    北京
    很抱歉将我的回复分为两部分。 根据来自编解码器的输入信号电平,上述电路可能不是完美的解决方案-如果输入摆动~.7V负极,则OPA1678将会失真,因为其输入共模范围仅超出负极轨(上面电路的接地)的0.5V。 鉴于有关编解码器输出的更多信息,可能有更好的替代电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    从音频编解码器输出到AMP的信号输入是MAX Vpp 1V Swing信号。

    这是通过使用AMP来摆动至最大Vpp 2V。

    谢谢你。