This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:根据温度和负载变化容积

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, LMV358, LMV612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615630/lmv358-vol-change-by-temp-and-load

部件号:LMV358
主题中讨论的其他部件:TLV9062LMV612

大家好,

LMV358IDR

规格表P11图23显示Vo与Vcc。

我的客户想要另一个阴谋。
垂直轴相同。
需要1. 水平轴温度
需要2。 水平轴RL (负载)

Vo的低水平:VOL对他很重要。

如果有人有这样的数据,请提供给我。
如果是秘密数据,我会从另一个方面问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广山

    有关输出摆动与负载的关系,请参见图13-15。 这些图显示了设备,电源和接收器与输出电压之间的电流。 我仍在研究输出摆幅与温度的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    LMV358有一个用于输出NPN的抗饱和电路,以尽可能降低偏置电流。 因此,VOL永远不会为零。 因为VOL是一个关键的性能规格,所以我建议使用不同的运算放大器。 LMV612是一款非常相似的设备,具有更好的VOL和轨对轨输入。  TLV9062还提供了更高的带宽和转换速率。

    以下是2.7V电源和10k负载至1.35V (约135uA)(-40C至85C)的VOL CHAR数据

    LotID.tmp    Mean  StdDev Mean-3s LowRead HiRead Mean+3s 读取
    -------- ----------------------------------
    A. LMV358.-40 | 72.714mV 7.727mV 49.533mV 64.453mV 81.055mV 95.895mV 50
    B. LMV358.0C | 72.714mV 7.946mV 48.876mV 64.453mV 81.055mV 96.552mV 50
    C. LMV358.25C | 76.210mV 6.919mV 55.453mV 64.453mV 81.055mV 96.967mV 50
    D. LMV358.70C | 79.707mV 3.174mV 70.185mV 64.453mV 81.055mV 89.229mV 50
    E.LMV358.85C | 85.234mV 7.246mV 63.496mV 80.078mV 96.680mV 106.972mV 50
    -------- ----------------------------------