This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:有关ACF2101规格的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615515/acf2101-questions-on-the-specification-of-the-acf2101

部件号:ACF2101

您好,

我对ACF2101的一些规格有一些疑问,但在数据表中找不到。

  1. 此部件的HBM/CDM (ESD)等级是多少?
  2. 此部件需要推荐的焊锡型材。
  3. 需要了解此部件的额定热循环次数。

请告诉我您的想法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Julien,

    我会研究一下这个问题,然后回复给您。

    -Hasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Julien,

    以下是所需的规格:

    1. HBM = 350V,CDM = 500V
    2. 焊料轮廓(表面安装可焊接性):符合JEDEC -对流/ IR Oven Reflow (无铅)标准。 预热温度:160-180C。 预热时间:50-70年代。 回流温度:230-245C。 回流时间:50-70年代。
    3. 温度周期:500个周期@-65/+150C

    最佳,

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasan,

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    Julien