This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240的两个问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614586/ina240-two-questions-of-ina240

部件号:INA240

尊敬的支持团队:

这里我们有两个关于INA240的问题:

1.对于哪种情况,我们需要添加输入过滤器?  在d/s中有两个冲突描述(一个地方建议添加过滤器,另一个地方不添加, 如果客户不添加过滤器,后果是什么?  

2. 当客户需要检测双向电流 时,他们希望保持调节偏置电压的灵活性, 他们需要使用下面的电路,而ADC只接受单端输入,而在上面提到的D/s中,不建议使用单端连接。 那么如何处理?  很难理解为什么在图27~29中,它可以有单端输出。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    感谢您对E2E Foruns的提问。

    1)

    通常,我们的设备不需要或不需要输入过滤。 过滤会降低可用带宽并影响设备的转换速率,因此您应将其作为最后的资源使用。 INA240有内部PWM抑制电路,外部滤波会在一定程度上影响此功能。

    尽管如此,在某些应用中,输入滤波器或外部ESD夹具是理想的选择。 例如,输入非常嘈杂,或者出现ESD放电或其他较大瞬变情况,否则会对设备造成损坏。

    TI提供了有关可用于滤波器组件的值范围和布局注意事项的建议,目的是尽可能减少 对器件精度的影响。 在某些情况下,可能超出这些值,但鉴于应用程序数量庞大,我们无法在数据表中显示的范围之外进行测试或保证。 简而言之,您应该在不进行筛选的情况下启动应用程序,但保留用于筛选组件的位置,以防以后需要调整。 查看我们的EVM布局  ,如INA240EVM,以供参考。

    2)

    内部电阻器完全匹配,如果使用这些电阻来设置与电源有关的中点参考电压,则偏移值是由TI测试并显示在数据表电气特性部分的值。

    引入外部分压器时,内部偏置电流将产生到参考电压的偏移,这将导致偏移变化。 此外,内部设备电阻器与0.1 % 匹配时,其绝对值可变化,最高可达20 %。 这会导致偏移误差。

    那么如何继续进行呢?

    一种简单的方法是使用差分测量,因为上图中ADC+和ADC-连接之间的电压始终代表输出的绝对值,尽管容差造成了任何变化。

    对于单端应用,使用第二个ADC通道可以在ADC+和ADC-点执行两次测量。 绝对 输出电压={(ADC+)-(ADC-)}

    如果上述方法都不可行,最后一种方法是尽可能降低输入Ref1和Ref2处的阻抗。 这可以通过使用外部电压基准*,缓冲器(如电压随动运算放大器)或R1和R2的极低阻抗值来实现(例如,使用220Ohm将导致偏移误差低于10K,但以牺牲更高的功耗为代价)。 但是请注意,由于内部过程的变化,这种方法仍将产生最大20 % (+由偏置电流和外部电阻器容差引起的任何错误)的最佳情况偏移误差(如上所述)。


    这会影响您吗?

    INA240的默认偏移为+/-25uV,因此,添加20 % 错误将导致+/-30uV的新偏移。 在大多数情况下,这不是问题,但您应该能够根据您的应用程序要求最清楚地知道。

    *)在使用绝对外部参考电压时,务必做出明智的选择。 虽然从原则上讲,这似乎是一个有吸引力的情况,但实际上可能会增加错误。 原因是,大多数MCU和ADC使用电源电压作为参考,因此,对于相同的测量电压绝对值,VCC的变化将导致输出读数的变化。 在MCU也使用绝对参考电压的情况下,您只能使用绝对参考电压。

    我希望这有助于澄清您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    非常感谢您的详细回答! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    以下是另外两个问题:

    1.对于引脚1,它是常闭,但D/s要求连接到GND, 它们是否可以浮动?

    2.您能否帮助提供有关如何计算以下连接的输出电压的公式?  输出电压似乎与每个电阻器相关,即使电流的输入偏移电压为0,输出电压也不会完全是Vref。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    1)不推荐。 销1用于工厂铣削。 理论上,噪音可能会导致设备出现故障。

    2)下图所示的输出电压应为VREF +/-25uV。 没有其他公式。

    如上所述,使用分压器时,可能会出现您提到的内部电流。 虽然我无法计算这些电流(仅误差),但我可以告诉您这些电流会导致电阻分压器的输出稍有变化,这可以直接用电压表进行测量。 外部参考电压不存在此问题,因为它可以提供保持其输出稳定所需的任何电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    感谢回复!

    那么,在两个电路下面,我们是否有输出电压计算公式? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    在电路上,如图25所示,由于中的参考在极端情况下,在本例中为接地,电路只能测量正流量电流。 这些值将显示为Vout = VIN*增益(+/-偏移)。

    同样,对于图25中的电路,由于在极端情况下的参考,在本例VS中,电路只能测量负流量电流,在本例中,将从VS中减去负流量电流。 例如,这可能有助于测量不可充电电池的放电率。  输出电压={VS-(VIN*Gain)}(+/-偏移)。