This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:电流限制应用的电流感应

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA181, INA301, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615484/ina180-current-sense-for-current-limit-application

部件号:INA180
主题中讨论的其他部分: INA181INA301INA300

我们打算使用INA180来感测高压侧的电流。

其中一种用途是测量短时间内和电流超过阈值时的电流->关闭MOSFET。

负载为电容式+电阻式。

电压为12V铅酸蓄电池12-14.5V

我们为芯片提供3.3V电压。

问题:

1.我们是否需要对此应用程序的输入提供任何保护?

2.我们预计芯片的响应在5秒内。它是否有效? 如果不是,那么拖延到底是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zevi:

    INA181的转换速率为2V/us,假设没有输入滤波,则具有最小延迟。
    因此,响应时间将根据所需的输出而变化。 无论如何,它总是比2US好。

    除非您正在处理'负载转储'瞬变,否则不需要输入保护,例如切断电感负载的电源,在这种情况下需要保护(也适用于MOSFET和共享相同电源的其他设备)。

    最后,我还认为值得提及的是,我们还有另外两个专门为此目的而构建的器件(INA300和INA301),它们具有内置闭锁比较器,并已集成滞后功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯。我们看着INA181/INA130